2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Fonction d’alarme

Fonction d’alarme

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Fonction d’alarme

-Réglages de sécurité et d’alarme

Fonction d’alarme

Désactivé

Activé

Alarme

Avec valeur d’objet « 1 »

Avec valeur d’objet « 0 »

Comportement au début de l’alarme

Aucune réaction

Arrêt

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

Approcher position

   

Position hauteur au début de l’alarme en %

0 (0-100)

   

Comportement à la fin de l’alarme

Aucune réaction

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

Approcher position comme avant l’alarme

Accepter la position automatique actuelle

   

Comportement après rétablissement de la tension du bus

Désactivé

Activé

Comme avant la coupure de tension du bus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?