2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Comportement du relais après une coupure de tension du bus

Si la tension du bus tombe au-dessous de 18 V, l’entraînement peut être commuté à un état paramétré. L’entraînement peut être défini comme se déplaçant Vers le haut ou Vers le bas, arrêté (Arrêter), ou rester dans l’état qu’il avait avant la coupure (Aucune réaction). En même temps, la position actuelle du relais est enregistrée dans l’appareil.


Réglages possibles :

  • Aucune réaction : l’entraînement reste dans son état actuel, c’est-à-dire qu’il reste fixe ou qu’il continue d’exécuter un déplacement en cours jusqu’à ce que les durées d’exécution se soient écoulées.

  • Arrêter : l’entraînement s’arrête immédiatement.

  • Haut : l’entraînement monte. S’il était en train de se déplacer vers le bas, il s’arrête pendant un temps de pause d’inversion préréglé de 300 ms avant de démarrer le déplacement vers le haut.

  • Bas : l’entraînement descend. S’il était en train de se déplacer vers le haut, il s’arrête pendant un temps de pause d’inversion préréglé de 300 ms avant de démarrer le déplacement vers le bas.


IMPORTANT: Si vos réglages peuvent provoquer un changement de direction en cas de coupure de tension du bus (réglages Haut ou Bas), veillez à prendre en considération la pause d’inversion. Celle-ci est préréglée à 300 ms pour une coupure de tension du bus. La valeur paramétrée de l’entraînement n’est pas active dans ce cas. Si l’entraînement utilisé nécessite une pause d’inversion plus longue (voir les spécifications du fabricant), vous ne devez pas utiliser les réglages Haut ou Bas pour éviter d’endommager l’entraînement.
Lors de la réalisation des réglages, veuillez noter que les fonctions de sécurité de niveau supérieur ne sont pas actives pendant la coupure de tension du bus. Afin d’éviter que cela ne provoque des dommages, il est utile d’effectuer les réglages de telle sorte que les entraînements soient en position de sécurité lors d’une coupure de tension du bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?