2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Comportement actionné/non actionné

  • Clignotant/relais ouvert

À l’état actionné (valeur de télégramme « 1 »), le relais se met à clignoter. À l’état non actionné (valeur de télégramme « 0 » pendant le clignotement), le relais cesse de clignoter et est ouvert.


Clignotant/relais ouvert


  • Clignotant/relais fermé

À l’état actionné (valeur de télégramme « 1 »), le relais se met à clignoter. À l’état non actionné (valeur de télégramme « 0 » pendant le clignotement), le relais cesse de clignoter et est fermé.


Clignotant/relais fermé


  • Relais ouvert/clignotant

À l’état actionné (valeur de télégramme « 1 »), le relais cesse de clignoter et est ouvert. À l’état non actionné (valeur de télégramme « 0 » pendant le clignotement), le relais se met à clignoter.

Le cycle de clignotement commence par un relais fermé immédiatement après le téléchargement. Après le téléchargement, l’objet commutateur est non actionné.


Relais ouvert/clignotant


  • Relais fermé/clignotant

À l’état actionné (valeur de télégramme « 1 »), le relais cesse de clignoter et est fermé. À l’état non actionné (valeur de télégramme « 0 » pendant le clignotement), le relais se met à clignoter.

Le cycle de clignotement commence par un relais fermé immédiatement après le téléchargement. Après le téléchargement, l’objet commutateur est non actionné.


Relais fermé/clignotant

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?