2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Suspendre automatiquement le fonctionnement manuel

Vous pouvez régler une limite de temps pour le fonctionnement manuel lorsque vous commutez en fonctionnement manuel. Pour ce faire, réglez le paramètre Suspendre automatiquement le fonctionnement manuel sur Oui.

Réglez ensuite le paramètre Suspendre le fonctionnement manuel après 1...48 en heures à la durée souhaitée après laquelle l’appareil rétablit automatiquement le fonctionnement manuel. Vous pouvez lire l’état de fonctionnement actuel grâce à la LED de fonctionnement manuel, et vous recevrez un retour d’état via l’objet État fonctionnement manuel si vous avez activé cette fonction.

Réglages étendus

Réglages fonctionnement manuel

 

Suspendre automatiquement le fonctionnement manuel

Non

 

Oui

Suspendre le fonctionnement manuel après (1...48, unité = 1 heure)

2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?