2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Calibrage automatique

Chaque fois que l’entraînement se déplace vers la position finale définie en raison d’une commande de positionnement, la fonction de calibrage est exécutée. Cela signifie qu’une compensation de durée d’exécution de 5 % de la durée d’exécution totale est ajoutée à la durée de course calculée requise par l’entraînement pour assurer que l’entraînement atteint de façon fiable la position finale souhaitée. Une fois la position finale atteinte, le compteur de déplacement est également réinitialisé.

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Calibrage

-Réglages auto, verrouillage & calibrage

Calibrage automatique

En haut

En bas

En haut et en bas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?