2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Priorité

Les états de relais causés par des fonctions de priorité supérieure ont priorité sur le comportement après le téléchargement d’ETS.


Exemple :
opération logique OU avec valeur paramétrée de l’objet logique après rétablissement de la tension du bus = 1, prévaut et commute la sortie.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?