2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Fonction centrale pour commutation

La fonction centrale est activée ou désactivée ici pour chaque sortie de commutation.

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-8 -Commutateur : Commutation

Réglages express pour commutation

 
 

Fonction centrale

Activé

Désactivé

Les réglages généraux et les explications de la fonction centrale figurent au chapitre Activation des fonctions centrales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?