2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Comportement du verrouillage après téléchargement

Après un téléchargement, la fonction de verrouillage est également réglée comme dans le cas d’un rétablissement de la tension du bus. Le paramètre « Comportement après le téléchargement » détermine quel état est réglé.

Si le paramètre « Comportement après téléchargement » est réglé sur « Comme avant le téléchargement », la fonction de verrouillage est activée conformément au réglage précédent et le relais est commuté en conséquence.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?