2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Type de temporisation

Les durées de temporisation peuvent être paramétrées pour chaque canal. Vous pouvez utiliser des paramètres pour définir les temporisations réglées avec Possibilité de déclenchement ou Non déclenchables. Dans le cas d’une temporisation on se déclenchant, la durée de temporisation est redémarrée lors de la réception d’un télégramme « 1 ». Dans le cas de temporisations off se déclenchant, la durée de temporisation est redémarrée lors de la réception d’un télégramme « 0 ».


Temporisation on se déclenchant (télégramme « 1 »)


Temporisation off se déclenchant (télégramme « 0 »)

En outre, pour la temporisation off, vous pouvez sélectionner Se déclenchant et s’ajoutant. La durée de temporisation est ajoutée lorsque la même valeur de télégramme est reçue, par exemple à l’aide d’un bouton distinct. Vous pouvez définir le nombre maximal d’ajouts.


Temporisation off se déclenchant et s’ajoutant (télégramme « 0 »)

En revanche, dans le cas de temporisations non déclenchables, le relais s’éteindra exactement au moment où la durée se sera écoulée.


Temporisation on non déclenchable


Temporisation off non déclenchable

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?