2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Réglages express pour commutation

Dans l’onglet Réglages express pour commutation, vous pouvez définir les réglages de base et activer ou désactiver d’autres fonctions.

Pour commuter des charges électriques, vous pouvez régler la fonction de canal de l’appareil en mode Commutation. Le mode de fonctionnement est sélectionné pour chaque sortie dans l’onglet Définition des fonctions de canal.

Réglages généraux

Fonction de canal maître/extension 1/extension 2 sortie 1-8

Commutation

   

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-8 -Commutateur : Commutation

Réglages express pour commutation

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?