2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Interruption d’une fonction de temporisation

Si une fonction de temporisation est démarrée par la réception d’une nouvelle valeur d’objet et que le canal de sortie reçoit un télégramme avec la valeur d’objet opposée pendant la durée de temporisation en cours, la fonction de temporisation est annulée. Le relais n’est pas commuté :

  • La réception de la valeur d’objet « 0 » interrompt une temporisation on active.

  • La réception de la valeur d’objet « 1 » interrompt une temporisation off active.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?