2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Temporisation de décélération

Certains moteurs continuent de fonctionner pendant plusieurs millisecondes après leur mise hors tension. Cela peut également être dû à des stores/volets roulants de grande taille et lourds. Si vous remarquez ce comportement, vous pouvez le compenser à l’aide du réglage de la temporisation de décélération.

Une valeur = 6 donne une temporisation de décélération de 6 x 10 ms = 60 ms.

De cette façon, le moteur sera éteint 60 ms plus tôt.

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Durée de déplacement étendue

-Durée de déplacement étendue

Temporisation décélération (0 à 255, unité = 10 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?