2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Déclenchement du calibrage

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Calibrage

-Réglages auto, verrouillage & calibrage

Déclenchement du calibrage

Nombre de déplacements

Valeur « 1 » pour l’objet de calibrage

Nombre de déplacements ou d’objets de calibrage

   

Temporisation calibrage via objet (0 à 255, unité = 1 s)

0

   

Nombre de déplacements jusqu’au calibrage

7 (1-20)

Déclenchement d’un déplacement de référence après un certain nombre de déplacements

Le canal additionne le nombre total de déplacements, indépendamment de la commande de contrôle qui a déclenché les déplacements. Une fois que le nombre de déplacements défini a été atteint, l’entraînement exécute d’abord un déplacement de référence avant la commande de positionnement suivante. Il se déplace ensuite vers la position demandée. Après le déplacement de référence, le compteur de déplacement est réinitialisé.


Déclenchement d’un déplacement de référence via un objet de groupe

Si l’objet « Calibrage » reçoit la valeur « 1 », un déplacement de référence est démarré pour tous les canaux affectés. Afin de ne pas surcharger l’alimentation électrique du système de stores, vous pouvez sélectionner une « Temporisation de calibrage » pour chaque canal. Si une nouvelle valeur « 1 » est reçue sur l’objet pendant cette durée de temporisation, la durée de temporisation est redémarrée. La valeur d’objet « 0 » n’a aucune signification.


Déclenchement d’un déplacement de référence après un certain nombre de déplacements ou via un objet de groupe

Il est également possible de sélectionner une opération logique à partir du nombre de déplacements ou du télégramme de calibrage.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?