2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Durée de temporisation pour le traitement des scénarios

Pour éviter les courants élevés à la mise sous tension lors de la commutation vers un scénario complexe, vous pouvez paramétrer une durée de temporisation pour chaque canal de sortie.

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-8 -Commutateur : Commutation

Réglages scénario

 
Réglages scénarios

Durée de temporisation pour le traitement du scénario (0...255, unité = 100 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?