DOCA0270PTBR-01

Função Reinicialização automática de disparo

OBSERVAÇÃO: A função Reinicialização automática pode gerar a energização imediata da carga, com um comando ativo do PLC ou função de Modo forçado.

ATENÇÃO
OPERAÇÃO NÃO INTENCIONAL DO EQUIPAMENTO
Configure essa função de maneira a não gerar condições inseguras.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.

A função Reinicialização automática aciona comandos de reinicialização de disparo (trip reset) automaticamente, sem a intervenção de um operador humano. Essa função pode ser configurada separadamente para cada grupo térmico, grupo elétrico e grupo de carga das funções de proteção de um avatar TeSys™.

A tabela a seguir define os grupos de reinicialização automática.

Grupos de reinicialização automática

Grupo de reinicialização automática

Causa do disparo de proteção

Proteção de carga

Rotor bloqueado

Partida longa

Bloqueio na partida

Subcorrente

Sobrecorrente

Proteção térmica

Sobrecarga térmica

Superaquecimento do motor

Proteção elétrica

Configuração de fase

Desequilíbrio de corrente de fase

Perda de corrente de fase

Detecção de corrente de terra

Sequência de fases de corrente

Para cada grupo, é possível configurar:

  • Um atraso antes de uma tentativa de reinicialização

  • A funcionalidade para repetir as tentativas de reinicialização

A função Reinicialização automática opera, em última análise, como o comando de reinicialização de disparo (trip reset): as funções de proteção acionadas serão reinicializadas somente se as condições de reinicialização de disparo forem atendidas.

Dois parâmetros podem ser configurados para cada grupo de funções de proteção.

  • O Temporizador de reinicialização automática é um atraso entre o momento em que uma função de proteção detecta a presença de condições de disparo (acionando um disparo) e a primeira tentativa de reinicialização automática. A reinicialização efetiva poderá ocorrer somente após decorrido o atraso e depois que as condições de reinicialização de disparo (trip reset) tiverem sido atendidas. Por exemplo: se o atraso for definido como 60 s e o sistema levar 70 s para atender às condições de reinicialização de disparo (trip reset), a reinicialização ocorrerá após 70 s (ou seja, a duração mais curta que satisfaz ambas as regras). Se o sistema levar somente 50 s para atender às condições de reinicialização de disparo (trip reset), o atraso ainda se aplicará e a reinicialização ocorrerá após 60 s.

  • O Máximo de tentativas de reinicialização automática especifica o número de tentativas de reinicialização caso as tentativas anteriores tenham falhado (por exemplo, caso as condições externas que geram o disparo ainda existam). Se o parâmetro Máximo de tentativas de reinicialização automática for definido como A, as tentativas de reinicialização serão repetidas indefinidamente até que a reinicialização tenha êxito. Caso contrário, somente o número de reinicializações especificado será tentado.

Esses parâmetros se aplicam a cada uma das funções de proteção do grupo. Se várias funções de proteção forem acionadas em um determinado grupo, o atraso, os critérios das condições de reinicialização de disparo (trip reset) e a configuração de máximo de tentativas serão aplicáveis a todas as funções disparadas do grupo. Por exemplo, se ambas as funções Bloqueio na partida e Partida longa forem disparadas, a Reinicialização automática acionará uma reinicialização de disparo (trip reset) somente depois que o atraso definido para o grupo Proteção de carga tiver decorrido e que as condições de reinicialização de disparo tiverem sido atendidas para ambas as funções de proteção.

O contador de tentativas de reinicialização automática é incrementado a cada tentativa. Ele é redefinido para zero um minuto após uma reinicialização de disparo (trip reset) bem-sucedida (na ausência de outros disparos).

A tabela a seguir descreve os parâmetros de Reinicialização automática.

Parâmetros de reinicialização automática

Nome da configuração

Descrição

Faixa de valores

Unidades

Valor padrão

Incremento

Proteção de carga

Máximo de tentativas de reinicialização automática

Parâmetro para limitar as operações de Reinicialização automática

0 – 10 (A)

0

1

Temporizador de reinicialização automática

Temporizador para acionar a Reinicialização automática

0 – 65.535

s

60

1

Proteção térmica

Máximo de tentativas de reinicialização automática

Parâmetro para limitar as operações de Reinicialização automática

0 – 10 (A)

A

1

Temporizador de reinicialização automática

Temporizador para acionar a Reinicialização automática

0 – 65.535

s

480

1

Proteção elétrica

Máximo de tentativas de reinicialização automática

Parâmetro para limitar as operações de Reinicialização automática

0 – 10 (A)

0

1

Temporizador de reinicialização automática

Temporizador para acionar a Reinicialização automática

0 – 65.535

s

1.200

1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?