Fonction de réinitialisation automatique du déclenchement
REMARQUE : La fonction de réinitialisation automatique peut conduire à une mise sous tension immédiate de la charge avec une commande active de l’automate ou de la fonction de mode forçage.
AVERTISSEMENT |
|---|
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
Configurez cette fonction de manière qu’elle
n’entraîne pas de situation dangereuse.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
La fonction de réinitialisation automatique déclenche automatiquement les commandes de réinitialisation déclenchement, sans intervention d’un opérateur humain. Cette fonction peut être configurée séparément pour chaque groupe thermique, groupe électrique et groupe de charge des fonctions de protection d’un avatar TeSys™.
Le tableau suivant définit les groupes de réinitialisation automatique.
Groupes de réinitialisation automatique
|
Groupe de réinitialisation automatique |
Cause du déclenchement de protection |
|---|---|
|
Protection de charge |
Blocage |
|
Démarrage long |
|
|
Arrêt moteur |
|
|
Sous-intensité |
|
|
Surintensité |
|
|
Protection thermique |
Surcharge thermique |
|
Surchauffe moteur |
|
|
Protection électrique |
Configuration phase |
|
Déséquilibre de phase de courant |
|
|
Perte courant phase |
|
|
Détection courant de terre |
|
|
Inversion courant phase |
Pour chaque groupe, vous pouvez configurer :
-
un délai avant chaque tentative de réinitialisation ;
-
une répétition des tentatives de réinitialisation.
La fonction de réinitialisation automatique fonctionne essentiellement comme la commande de réinitialisation déclenchement : les fonctions de protection déclenchées ne sont réinitialisées que si les conditions de réinitialisation déclenchement correspondantes sont remplies.
Deux paramètres peuvent être configurés pour chaque groupe de fonctions de protection.
-
Le temporisateur de réinitialisation automatique correspond à l’intervalle entre le moment où une fonction de protection détecte des conditions de déclenchement (et active un déclenchement) et la première tentative de réinitialisation automatique. La réinitialisation comme telle ne peut avoir lieu qu’une fois que le délai s’est écoulé et que les conditions de réinitialisation déclenchement sont remplies. Par exemple, si le délai est réglé sur 60 s et qu’il faille 70 s pour que le système réponde aux conditions de réinitialisation déclenchement, la réinitialisation a lieu au bout de 70 s (soit la durée la plus courte qui satisfasse les deux règles). S’il ne faut que 50 s pour répondre aux conditions de réinitialisation déclenchement, alors le délai reste applicable et la réinitialisation a lieu au bout de 60 s.
-
Le paramètre Nombre maximal de nouvelles tentatives de réinitialisation automatique spécifie le nombre de tentatives de réinitialisation effectuées si les tentatives précédentes échouent (par exemple, si les conditions externes à l’origine du déclenchement existent toujours). Si le paramètre Nombre maximal de nouvelles tentatives de réinitialisation automatique est réglé sur A, les tentatives de réinitialisation se répètent indéfiniment jusqu’à ce que la réinitialisation réussisse. Sinon, seul le nombre spécifié de réinitialisations est tenté.
Ces paramètres s’appliquent à chaque fonction de protection au sein du groupe. Si plusieurs fonctions de protection sont déclenchées à l’intérieur d’un groupe donné, le délai, les critères des conditions de réinitialisation déclenchement et le réglage du maximum de nouvelles tentatives s’appliquent à toutes les fonctions déclenchées du groupe en question. Par exemple, si les fonctions de protection Arrêt moteur et Démarrage long sont toutes deux déclenchées, la réinitialisation automatique ne déclenche une réinitialisation déclenchement qu’après expiration du délai défini pour le groupe de protection de charge, et les conditions de réinitialisation déclenchement sont remplies pour les deux fonctions de protection.
Le compteur de tentatives de réinitialisation automatique du groupe est incrémenté à chaque nouvelle tentative. Il est remis à zéro une minute après une réinitialisation réussie du déclenchement (pour autant qu’il n’y ait pas d’autres déclenchements).
Le tableau suivant décrit les paramètres de réinitialisation automatique.
Paramètres de réinitialisation automatique
|
Nom du réglage |
Description |
Plage de valeurs |
Unités |
Valeur par défaut |
Incrément |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Protection de charge |
Nombre maximal de nouvelles tentatives automatiques |
Paramètre pour limiter les opérations de Réinitialisation automatique |
0—10 (A) |
— |
0 |
1 |
|
Temporisateur de réinitialisation automatique |
Temporisateur pour déclencher la réinitialisation automatique |
0—65 535 |
s |
60 |
1 |
|
|
Protection thermique |
Nombre maximal de nouvelles tentatives automatiques |
Paramètre pour limiter les opérations de Réinitialisation automatique |
0—10 (A) |
— |
A |
1 |
|
Temporisateur de réinitialisation automatique |
Temporisateur pour déclencher la réinitialisation automatique |
0—65 535 |
s |
480 |
1 |
|
|
Protection électrique |
Nombre maximal de nouvelles tentatives automatiques |
Paramètre pour limiter les opérations de Réinitialisation automatique |
0—10 (A) |
— |
0 |
1 |
|
Temporisateur de réinitialisation automatique |
Temporisateur pour déclencher la réinitialisation automatique |
0—65 535 |
s |
1 200 |
1 |
|
AVERTISSEMENT