DOCA0270KO-01

치수

이 단원에서는 TeSys™ 아일랜드 모듈의 치수에 대해 설명합니다. 치수는 밀리미터와 인치로 제공됩니다.

버스 커플러: TPRBCEIP 및 TPRBCPFN(mm/in.)

버스 커플러: TPRBCPFB(mm/in.)

전압 인터페이스 모듈: TPRVM001(mm/in.)

SIL * 인터페이스 모듈 TPRSM001(mm/in.)

디지털 I/O 모듈: TPRDG4X2(mm/in.)

아날로그 I/O 모듈: TPRAN2X1(mm/in.)

크기 1(TPRPM009) 및 크기 2(TPRPM038) 전원 인터페이스 모듈(mm/in.)

크기 3 전원 인터페이스 모듈: TPRPM080(mm/in.)

크기 1 스타터: TPRST009 및 TPRSS009(mm/in.)

크기 2 스타터: TPRST025, TPRST038, TPRSS025 및 TPRSS038(mm/in.)

크기 3 스타터: TPRST065, TPRST080, TPRSS065 및 TPRSS080(mm/in.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?