DOCA0270FR-01

Contrôle énergétique

Les fonctions de contrôle énergétique fournissent diverses mesures de tension, de puissance et d’énergie, tant au niveau de l’TeSys avatar qu’au niveau de l’îlot TeSys island dans son ensemble.

Ces fonctions peuvent être activées à l’aide du paramètre Contrôle énergétique de charge de l’avatars et nécessitent l’installation d’un module d’interface de tension sur l’îlot.

L’énergie est mesurée avec une précision de 10 % pour des charges fonctionnant en conditions nominales (50—125 % FLA, facteur de puissance 0,7, 47—63 Hz).

NOTE: L’énergie active est mesurée, uniquement lorsque Séquence de phase Courant est configuré en mode ABC .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?