DOCA0270DE-01

Energieüberwachung

Die Energieüberwachungsfunktionen bieten mehrere Spannungs-, Leistungs- und Energiemessungen sowohl auf der Ebene des TeSys avatars als auch für das gesamte TeSys island .

Diese Funktionen können über die Einstellung der Lastenergieüberwachung des avatars s aktiviert werden und erfordern die Installation eines Spannungsschnittstellenmoduls in der Insel.

Die Energie wird bei Lasten, die unter normalen Bedingungen (50–125 % FLA, Leistungsfaktor 0,7, 47–63 Hz) laufen, mit 10%iger Genauigkeit gemessen.

HINWEIS: Die Wirkenergie wird nur gemessen, wenn die Stromphasenfolge als ABC konfiguriert ist.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?