DOCA0270PTBR-01

Monitoramento de energia

As funções de Monitoramento de energia fornecem várias medições de tensão, energia e alimentação no nível do TeSys avatar e para a TeSys island como um todo.

Essas funções podem ser ativadas por meio da configuração Carregar monitoramento de energia dos avatars , exigindo a instalação de um módulo de interface de tensão na ilha.

A energia é medida com 10% de precisão para cargas funcionando dentro das condições nominais (corrente nominal de 50 a 125%, com fator de potência de 0,7, 47 a 63 Hz).

NOTA: A energia ativa é medida somente quando Sequência de fase de corrente está configurado como ABC .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?