DOCA0270KO-01

엔지니어링 도구

엔지니어링 도구에는 EcoStruxure Machine Expert, EcoStruxure Control Expert, SoMove 소프트웨어 및 TeSys island DTM이 포함됩니다.

이 도구를 통해 TeSys island 를 구성, 모니터링, 제어 및 사용자 지정할 수 있습니다. 엔지니어링 도구는 PLC 프로그래밍뿐만 아니라 아일랜드의 설계, 엔지니어링, 시운전 단계를 지원합니다. TeSys island 엔지니어링 도구는 개방형 FDT 또는 DTM 기술을 사용하여 구축됩니다.

설계 기능

  • TeSys island 토폴로지를 설계합니다.

  • 재료 사양서 생성

엔지니어링 기능

  • 전기 및 부하 보호 매개 변수를 사용자 지정하는 TeSys avatars 설정을 조정합니다.

  • PLC와 통신합니다(Machine ExpertSoMove 소프트웨어).

시운전 기능

  • 전기 배선을 확인하고 구성을 로드하지 않고 테스트 모드에서 전기선을 테스트합니다.

  • PLC의 명령을 시뮬레이션하고 강제 모드에서 아바타의 상태를 설정합니다.

  • 아일랜드의 상태를 확인하고 진단 기능을 사용하여 아바타를 모니터링합니다.

  • 로드된 구성 및 토폴로지를 프로젝트 파일과 비교합니다.

  • 제어 패널에서 직접 아일랜드를 작동합니다.

프로그래밍 기능

  • 타사 PLC 프로그래밍 환경을 위한 교환 파일을 생성합니다(SoMove 소프트웨어).

  • 제어, 진단, 에너지 모니터링 및 자산 관리를 위한 기능 블록(Machine Expert) 라이브러리에 액세스합니다.

엔지니어링 도구는 검색 필드에 TeSys island DTM 을 입력하여 www.se.com에서 다운로드할 수 있습니다. SoMove 소프트웨어는 Schneider Electric 웹사이트에서 직접 다운로드할 수도 있습니다.

SoMove 소프트웨어로의 전체 통합

결정을 설계 지원 도구

  • TeSys island 의 재료 사양서

  • TeSys island 의 토폴로지

엔지니어링 지원

  • 타사 프로그래밍 환경에서 교환 파일 생성(EDS 파일, AML 파일)

  • 기능 블록을 사용한 빠른 프로그래밍

  • 전기 보호, 모터 보호 및 에너지 모니터링을 위한 사용자 지정 기능

  • 컨트롤러 및 avatars 의 통신에 대한 상황별 매개 변수 설정

시운전 지원

  • 테스트 모드: 전기 배선을 확인하고 구성을 로드하지 않고 전기선을 테스트합니다.

  • 강제 모드: 시운전을 쉽게 하도록 명령 및 아바타 상태를 강제로 수행합니다.

  • 진단 탭: 상태를 확인하고, avatars 및 관련 모듈을 모니터링하고, 로드된 구성 및 토폴로지를 프로젝트 파일과 비교합니다.

  • 제어 패널: TeSys island 를 직접 작동합니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?