DOCA0270PTBR-01

Ferramentas de engenharia

As ferramentas de engenharia incluem EcoStruxure Machine Expert, EcoStruxure Control Expert, o software SoMove e o TeSys island DTM.

Essas ferramentas permitem configurar, monitorar, controlar e personalizar o TeSys island . As ferramentas de engenharia ajudam no projeto, na engenharia e nas fases de comissionamento da ilha, bem como na programação do PLC. As ferramentas de engenharia do TeSys island são desenvolvidas usando tecnologia FDT ou DTM aberta.

Funções de projeto

  • Projete a topologia do TeSys island .

  • Geração de uma lista de materiais.

Funções de engenharia

  • Ajuste das configurações dos TeSys avatars para personalizar os parâmetros de proteção de carga e elétrica.

  • Comunique-se com o PLC (Machine Expert e software SoMove).

Funções de comissionamento

  • Verificação da fiação elétrica e teste das linhas elétricas no Modo de teste sem carregar uma configuração.

  • Simulação de comandos a partir do PLC e definição do status dos avatares no Modo forçado.

  • Verificação do status da ilha e monitoramento dos avatares com recursos de diagnóstico.

  • Comparação da configuração carregada e da topologia de acordo com o arquivo de projeto.

  • Operação da ilha diretamente de um painel de controle.

Funções de programação

  • Geração de arquivos de troca de mensagens para ambientes de programação de PLC de terceiros (software SoMove).

  • Acesso a uma biblioteca de blocos de funções (Machine Expert) para controle, diagnóstico, monitoramento de energia e gerenciamento de ativos.

A ferramenta de engenharia pode ser baixada de www.se.com digitando TeSys island DTM no campo Pesquisar. O software SoMove também pode ser baixado diretamente do site da Schneider Electric.

Integração total ao software SoMove

Projeto assistido para determinar

  • A lista de materiais da TeSys island

  • A topologia da TeSys island

Engenharia assistida

  • Geração de arquivos de troca de mensagens com um ambiente de programação de terceiros (arquivos EDS, arquivos AML)

  • Programação rápida usando blocos funcionais pré-programados

  • Funções personalizadas para proteções elétricas, proteções do motor e monitoramento de energia

  • Configuração contextual de parâmetros para comunicação com o controlador e os avatars

Comissionamento assistido

  • Modo de teste: verificar a fiação elétrica e testar as linhas elétricas sem carregar uma configuração.

  • Modo forçado: forçar os comandos e o status dos avatares para facilitar o comissionamento.

  • Diagnóstico: Verificar o status, monitorar os avatars e os módulos associados e comparar a configuração carregada e a topologia de acordo com o arquivo de projeto.

  • Painel de controle: Operar o TeSys island diretamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?