DOCA0270FR-01

Outils d’ingénierie

Les outils d’ingénierie comprennent les logiciels EcoStruxure Machine Expert, EcoStruxure Control Expert, SoMove et le TeSys island DTM.

Ces outils permettent de configurer, surveiller, contrôler et personnaliser l’îlot TeSys island . Les outils d’ingénierie facilitent les phases de conception, d’ingénierie et de mise en service de l’îlot, ainsi que la programmation des automates. Les outils d’ingénierie TeSys island reposent sur la technologie ouverte FDT/DTM.

Fonctions de conception

  • Conception de la topologie de l’îlot TeSys island .

  • Génération d’une nomenclature.

Fonctions d’ingénierie

  • Paramétrage des TeSys avatars pour personnaliser les réglages électriques et de protection de charge.

  • Communication avec l’automate (logiciels Machine Expert et SoMove).

Fonctions de mise en service

  • Vérification du raccordement électrique et contrôle des lignes électriques en mode test sans charger de configuration.

  • Simulation de commandes émises par l’automate et définition de l’état des avatars en mode forçage.

  • Vérification de l’état de l’îlot et surveillance des avatars grâce aux fonctions de diagnostic.

  • Comparaison de la configuration et de la topologie chargées avec le fichier de projet.

  • Pilotage de l’îlot directement à partir d’un panneau de contrôle.

Fonctions de programmation

  • Génération de fichiers d’échange pour environnements de programmation d’automates tiers (logiciel SoMove).

  • Accès à une bibliothèque de blocs fonctionnels (Machine Expert) pour le contrôle, le diagnostic, le contrôle énergétique et la gestion des équipements.

Pour télécharger l’outil d’ingénierie, allez sur www.se.com et saisissez TeSys island DTM dans le champ de recherche. Le logiciel SoMove peut également être téléchargé directement depuis le site de Schneider Electric.

Intégration complète dans le logiciel SoMove

Conception assistée pour déterminer :

  • la nomenclature du TeSys island  ;

  • la topologie du TeSys island .

Ingénierie assistée :

  • Génération de fichiers d’échange avec un environnement de programmation tiers (fichiers EDS et AML)

  • Programmation rapide à l’aide de blocs fonctionnels

  • Fonctions personnalisées pour les protections électriques, les protections moteur et le contrôle énergétique

  • Paramétrage contextualisé de la communication avec le contrôleur et les avatars

Mise en service assistée

  • Mode test : Vérification du raccordement électrique et contrôle des lignes électriques sans chargement de configuration.

  • Mode forçage : Forçage des commandes et de l’état des avatars pour faciliter la mise en service.

  • Onglet Diagnostic : Vérification de l’état, surveillance des avatars et des modules associés, et comparaison de la configuration et de la topologie chargées avec le fichier projet.

  • Panneau de contrôle : Commande directe du TeSys island .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?