DOCA0270PTBR-01

Substituição do modo manual

O controle operacional vem de um módulo de E/S digital no avatar que substitui a seleção de configuração de modo de controle remoto ou autônomo. Isso permite que o avatar assuma o controle operacional do comando local como se estivesse configurado para o modo de controle local. Quando a substituição do modo manual é ativada, as condições de entrada de controle de PV precisam ser satisfeitas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?