DOCA0270DE-01

Manuelle Eingriffsoption

Die Betriebssteuerung erfolgt über ein Digital-E/A-Modul auf dem avatar , das die Konfigurationsauswahl des Fernsteuerungsmodus oder des autonomen Steuerungsmodus außer Kraft setzt. Es ermöglicht dem Avatar, die Betriebssteuerung von der lokalen Befehlsquelle so zu übernehmen, als ob für ihn der lokale Steuerungsmodus konfiguriert wäre. Wenn die manuelle Eingriffsoption aktiviert ist, müssen die Bedingungen der PV-Steuerungseingänge erfüllt werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?