DOCA0270FR-01

Remplacement du mode manuel

Le contrôle opérationnel provient d’un module d’E/S numérique sur l’avatar qui force le choix de la configuration du mode contrôle à distance ou du mode contrôle autonome. Il permet à l’avatar de prendre le contrôle opérationnel du contrôle local comme s’il était configuré pour le mode contrôle local. Lorsque le forçage en mode manuel est activé, les conditions d’entrée de contrôle PV doivent être remplies.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?