Conexão IPv6 com a OMT
Depois que a ilha estiver fisicamente instalada e ligada, você poderá usar este procedimento para se conectar ao TeSys island com a OMT. A OMT pode se conectar diretamente à interface de rede usando o endereço IPv6.
Para executar este procedimento, a ilha deve estar na rede e ser capaz de se comunicar com a OMT usando uma conexão com ou sem fio em um sistema operacional Windows® padrão.
Conexão ao TeSys island com a OMT via IPv6
-
Verifique se o computador está conectado à mesma rede que a interface de rede por meio de uma conexão com ou sem fio.
-
Acesse a janela Rede do computador usando o Painel de navegação do Explorador de arquivos (chamado de Windows Explorer antes do Windows 8).
-
Em Outros dispositivos, o TeSys island é exibido como "TeSysisland_xxxx". Se a ilha não for exibida, talvez seja necessário desabilitar o firewall do computador.
-
Clique com o botão direito do mouse em "TeSysisland_xxxx" e selecione Propriedades.
Resultado: As propriedades da ilha serão exibidas.
-
Clique no link da página web do dispositivo. Esse é o endereço IP IPv6 da interface de rede.
Resultado: A OMT é iniciada no navegador padrão.
-
Se você for levado à página "Sua conexão não é privada", realize as etapas abaixo:
-
Clique no botão Avançado.
-
Clique no link Prosseguir para [xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xx] (não seguro) para continuar.
Resultado: A tela de login da OMT é exibida.
-
-
Faça login com o nome de usuário e a senha padrão (
admin
,schneider18
) e clique em Login.Resultado: A janela Alterar senha será exibida.
-
Defina uma senha segura e grave-a antes de continuar.
Resultado: Agora, você está conectado à OMT e à ilha.
NOTA: Se você esquecer a senha, uma redefinição de fábrica será necessária para recuperar o acesso à OMT. Para obter mais informações, consulte a seção Como realizar uma redefinição de fábrica.