Connexion IPv6 OMT
Une fois que l’îlot a été physiquement installé et mis sous tension, vous pouvez utiliser la procédure suivante pour vous connecter avec TeSys island avec l’OMT. L’OMT peut se connecter directement au coupleur de bus en utilisant l’adresse IPv6.
Pour effectuer cette procédure, l’îlot doit être sur le réseau et en mesure de communiquer avec l’OMT par connexion filaire ou sans fil sur un système d’exploitation Windows® standard.
Connexion à TeSys island avec l’OMT via IPv6
-
Vérifiez que l’ordinateur est connecté au même réseau que le coupleur de bus sur connexion filaire ou sans fil.
-
Accédez à la fenêtre Réseau sur le PC via le volet de navigation dans File Explorer (désigné Windows Explorer avant Windows 8).
-
Sous « Autres périphériques », TeSys island apparaît sous le nom « TeSysisland_xxxx ». Si l’îlot n’apparaît pas, vous devez peut-être désactiver le firewall fonctionnant sur votre PC.
-
Cliquez avec le bouton droit sur « TeSysisland_xxxx » et sélectionnez Propriétés.
Résultat : Les propriétés de l’îlot s’affichent.
-
Cliquez sur le lien de la page Web de l’équipement. Il s’agit de l’adresse IPv6 du coupleur de bus.
Résultat : L’OMT s’ouvre dans votre navigateur par défaut.
-
Si vous arrivez sur la page « Votre connexion n’est pas privée » :
-
Cliquez sur le bouton Avancé.
-
Cliquez sur le lien Ouvrir [xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xx] (dangereux) pour continuer.
Résultat : L’écran de connexion à l’OMT s’affiche.
-
-
Connectez-vous avec le nom de l’utilisateur et le mot de passe par défaut (
admin,schneider18) et cliquez sur Connexion.Résultat : La fenêtre Modifier mot de passe s’affiche.
-
Définissez un mot de passe sécurisé et notez-le.
Résultat : Vous êtes à présent connecté à l’OMT et connecté à l’îlot.
NOTE: Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez effectuer une réinitialisation aux valeurs d’usine pour récupérer l’accès à l’OMT. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Opération de réinitialisation aux valeurs d’usine.