OMT-IPv6-Verbindung
Nachdem die Insel physisch installiert und eingeschaltet wurde, können Sie dieses Verfahren verwenden, um das TeSys island mit dem OMT zu verbinden. Das OMT kann mit der IPv6-IP-Adresse eine direkte Verbindung zum Buskoppler herstellen.
Um dieses Verfahren durchzuführen, muss die Insel im Netzwerk eingebunden und in der Lage sein, über eine drahtlose oder kabelgebundene Verbindung auf einem Standard-Windows®-Betriebssystem mit dem OMT kommunizieren zu können.
Verbindung zum TeSys island mit dem OMT über IPv6 herstellen
-
Überprüfen Sie, ob der PC über eine drahtlose oder kabelgebundene Verbindung an demselben Netzwerk wie der Buskoppler angeschlossen ist.
-
Rufen Sie auf dem PC über den Navigationsbereich des Datei-Explorers (vor Windows 8: Windows Explorer) das Fenster „Netzwerk“ auf.
-
Das TeSys island wird unter „Weitere Geräte“ als „TeSysisland_xxxx“ angezeigt. Wenn die Insel nicht angezeigt wird, müssen Sie möglicherweise die Firewall auf Ihrem PC deaktivieren.
-
Rechtsklicken Sie auf „TeSysisland_xxxx“ und wählen Sie Eigenschaften aus.
Ergebnis: Die Insel-Eigenschaften werden angezeigt.
-
Klicken Sie auf den Geräte-Webseiten-Link. Das ist die IPv6-IP-Adresse des Buskopplers.
Ergebnis: Das OMT wird in Ihrem Standardbrowser gestartet.
-
Wenn die Seite „Die Verbindung ist nicht privat“ angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert.
-
Klicken Sie auf den Link Weiter mit [xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xx] (unsicher), um fortzufahren.
Ergebnis: Der OMT-Anmeldebildschirm wird auf dem Bildschirm angezeigt.
-
-
Melden Sie sich mit dem Standard-Benutzernamen und -Kennwort (
admin,schneider18) an und klicken Sie auf Anmelden.Ergebnis: Das Fenster Passwort ändern wird geöffnet.
-
Richten Sie ein sicheres Kennwort ein und notieren Sie es, bevor Sie fortfahren.
Ergebnis: Sie sind jetzt beim OMT angemeldet und mit der Insel verbunden.
HINWEIS: Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen, muss eine Rücksetzung auf die Werkeinstellungen durchgeführt werden, damit Sie wieder Zugriff auf das OMT erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Rücksetzung auf Werkeinstellungen durchführen.