DOCA0270DE-01

Insel einschalten

Führen Sie die Schritte in der nachstehenden Tabelle aus, um das TeSys island einzuschalten.

Insel einschalten

Schritt

Aktion

1

Aktivieren Sie den Buskoppler mit 24 VDC. Sobald die Insel hochgefahren ist, wechselt sie in einen Vor-Betriebszustand.

2

Überprüfen Sie die Leuchtanzeigen auf dem Buskoppler. Siehe TPRBCEIP – Buskoppler-LEDs

  • Die PWR-LED des Buskopplers, die die Spannungsversorgung und den Systemstatus angibt, sollte grünes Dauerlicht zeigen.

  • TPRBCEIP – Die MS-LED, die den Buskoppler-Status angibt, sollte grün blinken. Das ist ein Hinweis, dass die Insel noch nicht konfiguriert wurde.

  • TPRBCPFN – Die BF-LED, die ein nicht funktionierendes Buskoppler-System angibt, sollte rot leuchten. Das ist ein Hinweis, dass die Insel noch nicht konfiguriert wurde.

  • TPRBCPFB – Die COM-LED, die den Buskoppler-Status angibt, sollte azyklisch rot blinken (zwei schnelle Blinkzeichen pro Sekunde). Das ist ein Hinweis, dass die Insel noch nicht konfiguriert wurde.

TPRBCEIP – Buskoppler-LEDs

TPRBCPFN – Buskoppler-LEDs

TPRBCPFB – Buskoppler-LEDs

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?