DOCA0270PTBR-01

Como ligar a ilha

Para ligar o TeSys island , execute as etapas na tabela a seguir.

Como ligar a ilha

Etapa

Ação

1

Energize a interface de rede com 24 VCC. A ilha entrará em um estágio pré-operacional assim que concluir a inicialização.

2

Verifique os indicadores visuais na interface de rede. Consulte TPRBCEIP – LEDs da interface de rede

  • O LED PWR da interface de rede, que indica o status da alimentação de energia e do sistema, deve estar verde estático.

  • TPRBCEIP – O LED MS, que indica o status da interface de rede, deve estar piscando em verde, indicando que a ilha ainda não foi configurada.

  • TPRBCPFN – O LED BF, que indica uma interface de rede inoperante, deve estar vermelho, indicando que a ilha ainda não foi configurada.

  • TPRBCPFB – O LED COM, que indica o status da interface de rede, deve estar piscando em vermelho de maneira acíclica (duas piscadas rápidas por segundo), indicando que a ilha ainda não foi configurada.

TPRBCEIP – LEDs da interface de rede

TPRBCPFN – LEDs da interface de rede

TPRBCPFB – LEDs da interface de rede

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?