DOCA0270FR-01

Mise sous tension de l’îlot

Pour mettre TeSys island sous tension, suivez les étapes décrites dans le tableau suivant.

Mise sous tension de l’îlot

Étape

Action

1

Alimentez le coupleur de bus avec 24 VCC. L’îlot entre en phase pré-opérationnelle une fois le processus de démarrage terminé.

2

Vérifiez les indicateurs visuels sur le coupleur de bus. Voir Voyants du coupleur de bus TPRBCEIP

  • Le voyant PWR sur le coupleur de bus, qui indique l’alimentation et l’état du système, doit être vert fixe.

  • TPRBCEIP – Le voyant MS, qui indique l’état du coupleur de bus, doit clignoter en vert, ce qui indique que l’îlot n’a pas encore été configuré.

  • TPRBCPFN – Le voyant BF, qui indique un système de coupleur de bus inopérant, doit être rouge, ce qui indique que l’îlot n’a pas encore été configuré.

  • TPRBCPFB – Le voyant COM, qui indique l’état du coupleur de bus, doit clignoter en rouge de façon acyclique (deux fois par seconde), ce qui indique que l’îlot n’a pas encore été configuré.

Voyants du coupleur de bus TPRBCEIP

Voyants du coupleur de bus TPRBCPFN

Voyants du coupleur de bus TPRBCPFB

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?