Attributs du journal des événements système
Les attributs du journal des événements système sont définis dans le tableau suivant.
Attribut |
Description |
---|---|
timestamp |
Heure du système AAAA-MM-JJThh:mm:ss.mmm Exemple : 2018-01-02T15:02:59.970 |
avatarName |
Le nom de l’avatar défini par l’utilisateur |
avatarNumber |
Le numéro de l’avatar dans l’outil numérique |
avatarSILGroup |
Le groupe SIL* de l’avatar |
deviceTag |
Étiquette d’équipement définie par l’utilisateur |
deviceNumber |
Numéro d’équipement dans l’ordre physique du système (ID de nœud sur le bus interne) |
value |
Nouvelle valeur de l’événement de changement de données enregistrée. |