DOCA0270PTBR-01

Atributos do registro de eventos do sistema

Os atributos do registro de eventos do sistema são definidos na tabela a seguir.

Atributo

Descrição

timestamp

A hora do sistema

AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm

Exemplo: 2018-01-02T15:02:59.970

avatarName

O nome do avatar definido pelo usuário

avatarNumber

O número do avatar na ferramenta digital

avatarSILGroup

O grupo SIL* do avatar

deviceTag

A tag do dispositivo definida pelo usuário

deviceNumber

O número do dispositivo na ordem física do sistema (a ID do nó na rede interna)

value

O novo valor do evento de alteração de dados sendo registrado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?