DOCA0270PTBR-01

Sobrecarga térmica

A função de proteção Sobrecarga térmica se baseia em um modelo térmico que calcula a capacidade térmica utilizada do motor.

Se habilitada, essa função realiza o seguinte:

  • Sinaliza um Alarme de sobrecarga térmica quando a capacidade térmica utilizada do motor excede o Nível de alarme de sobrecarga

  • Aciona um Disparo de sobrecarga térmica quando a capacidade térmica utilizada do motor excede 100%

O parâmetro Limite de reinicialização térmica define a porcentagem mínima que a capacidade térmica utilizada do motor deve atingir antes que uma reinicialização de disparo (trip reset) de sobrecarga térmica seja permitida.

NOTA: Para cargas monofásicas, a proteção de sobrecarga térmica usa somente I1 e I3.

Disparo e alarme de proteção contra sobrecarga térmica

I1

Corrente da fase 1

I2

Corrente da fase 2

I3

Corrente da fase 3

A

Modelo térmico do motor

B

Capacidade térmica utilizada do motor ≥ 100%

C

Capacidade térmica utilizada do motor ≥ Nível de alarme de sobrecarga térmica

D

Disparo de sobrecarga térmica

E

Alarme de sobrecarga térmica

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?