DOCA0270KO-01

열 과부하

열 과부하 보호 기능은 전동기의 사용된 열 용량을 계산하는 열 모델을 기반으로 합니다.

사용 설정된 경우 이 기능은 다음을 수행합니다.

  • 사용된 전동기 열 용량이 과부하 경보 수준을 초과할 때 열 과부하 경보를 보냅니다.

  • 사용된 전동기 열 용량이 100%를 초과할 때 열 과부하 트립을 트리거합니다.

열 임계값 초기화 매개 변수는 열 과부하 트립 초기화가 허용되기 전에 사용된 전동기 열 용량이 반드시 감소해야 하는 퍼센트(%)를 설정합니다.

주의: 단상의 경우 열 과부하 보호는 I1 및 I3만 사용합니다.

열 과부하 보호 트립 및 경보

I1

1상 전류

I2

2상 전류

I3

3상 전류

A

전동기 열 모델

B

사용된 전동기 열 용량 ≥ 100%

C

사용된 전동기 열 용량 ≥ 열 과부하 경보 수준

D

열 과부하 트립

E

열 과부하 경보

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?