Unidades
Para alterar as unidades de medida exibidas a OMT, execute as seguintes etapas:
-
Na janela PREFERÊNCIAS DO USUÁRIO, clique em UNIDADES.
-
Altere as configurações conforme desejado. Para obter mais informações sobre as configurações, consulte a tabela a seguir.
Configurações da OMT para unidades de medida
Unidade
Opções
Impactos
Potência do motor
kW, hp
-
Potência ativa total instantânea
-
Potência ativa total máxima
Temperatura
°C, °F
-
Gráfico de Superaquecimento do motor - Status de disparo
-
Opções de Superaquecimento do motor - Configurações de Proteção térmica
Data
dd/mm/aaaa, mm/dd/aaaa
-
Exibição da hora na faixa
-
Exibições de registros
-
Registros de disparo
-
Os valores de marcação de data e hora para o monitoramento de energia, potência e tensão
-
-
Clique em Salvar.