DOCA0270FR-01

Unités

Procédez comme suit pour changer les unités de mesure affichées dans l’outil OMT :

  1. Dans la fenêtre PRÉFÉRENCES UTILISATEUR, cliquez sur UNITÉS.

  2. Modifiez les paramètres selon besoin. Pour plus d’informations sur les paramètres, consultez le tableau suivant.

    Réglages OMT pour les unités de mesure

    Unité

    Options 

    Conséquences

    Puissance du moteur

    kW, hp

    • Puissance active totale instantanée

    • Puissance active totale maximum

    Température

    °C, °F

    • Tableau de surchauffe moteur – État du déclenchement

    • Options de surchauffe moteur – Paramètres Protection thermique

    Date

    jj/mm/aaaa, mm/jj/aaaa

    • Affichage de l’heure sur la bannière

    • Affichage des journaux

    • Registres de déclenchement

    • Valeurs d’horodatage pour la surveillance de l’énergie, de l’alimentation et de la tension

  3. Cliquez sur Enregistrer.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?