MTN6705-0008S / MTN6805-0008

Versión de ETS adecuada

La aplicación es compatible con ETS5 y versiones posteriores.

No se admiten versiones anteriores, como ETS3 y ETS4.

Los archivos de aplicación (knxproj) están optimizados para la versión ETS específica. Si intenta cargar una aplicación ETS4 en ETS5, se producirá un tiempo de conversión innecesario.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?