MTN6705-0008S / MTN6805-0008

Interfaz de usuario

En el ETS, los parámetros del dispositivo se abren con el botón de servicio Editar parámetros.

La interfaz de usuario está dividida en 2 secciones: Las pestañas están a la izquierda y los parámetros a la derecha, así como sus valores.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?