MTN6705-0008S / MTN6805-0008

Protección de la configuración del proyecto mediante el ETS

En ETS, puede definir una contraseña de proyecto que proteja los dispositivos y los datos de configuración contra el acceso no autorizado.

  1. Encuentre su proyecto en la pestaña Resumen de ETS.

  2. Haga clic en Detalles > Seguridad > Añadir certificado de dispositivo y establezca la contraseña de proyecto.

    NOTA: Una buena contraseña debe constar de al menos 8 caracteres en la ventana del proyecto; estos caracteres deben incluir al menos un número, una mayúscula, una minúscula y un carácter especial. No use nunca códigos PIN débiles, por ejemplo, 1234, 0000.

  3. Escanee o introduzca los certificados de dispositivo para todos los dispositivos del proyecto que pretende descargar a través de la puesta en marcha segura > haga clic en OK

    .

    NOTA: El certificado consta del número de serie y una clave de seguridad FDSK (clave de configuración predeterminada de fábrica). La clave FDSK solo se utiliza para la puesta en marcha inicial con ETS. Esto impide que personas no autorizadas accedan a la instalación a pesar de conocer la clave FDSK.
    La clave FDSK se imprime en la etiqueta del dispositivo como un código QR y en forma de texto.


Información general sobre el proceso de cifrado

  • Lea o introduzca la clave FDSK en ETS.

  • A continuación, el ETS genera una clave de herramienta específica del dispositivo.

  • Al configurar el dispositivo, el ETS envía la clave de herramienta al dispositivo. La transmisión se cifra y autentica con la clave FDSK.

  • A partir de este momento, el dispositivo solo acepta la tecla de herramienta para la comunicación y la clave FDSK solo se puede utilizar para restablecer el dispositivo al estado de entrega. Todos los datos relevantes para la seguridad se eliminan durante este restablecimiento. Por lo tanto, guarde la clave FDSK en sus documentos de proyecto.

  • A continuación, el ETS genera claves de tiempo de ejecución, que son necesarias para la comunicación de grupo protegida. La transmisión se cifra y autentica con la clave de herramienta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?