MTN6705-0008S / MTN6805-0008

Componentes y entorno de programación

El dispositivo se pone en marcha utilizando el software con certificado KNX. La aplicación y las descripciones técnicas se actualizan periódicamente y se pueden encontrar en Internet. Esta aplicación se ejecuta junto con la versión 5 o superior del software ETS.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?