DOCA0270FR-01

Connexion à TeSys island avec le logiciel SoMove

Suivez les étapes du tableau ci-dessous pour établir la première connexion à TeSys island avec un PC équipé du logiciel SoMove et du TeSys island DTM. Le logiciel SoMove est une application Microsoft® Windows® qui utilise la technologie ouverte FDT/DTM. SoMove contient des DTM pour différents équipements. Le TeSys island DTM permet de configurer, surveiller et personnaliser les fonctions TeSys island .

NOTE: Veillez à toujours utiliser la version la plus récente du TeSys island DTM.

Connectez-vous à l’îlot TeSys island avec le logiciel SoMove .

Étape

Action

1

Vérifiez que les voyants indicateurs sur le coupleur de bus indiquent bien que l’alimentation est appliquée. Vérifiez que le voyant PWR, qui indique l’alimentation fournie et l’état du système, est allumé en vert fixe et que le voyant MS, qui indique l’état du coupleur de bus, clignote en vert.

2

À l’aide d’un câble RJ-45, connectez au port de service du coupleur de bus un PC équipé du logiciel SoMove et du TeSys island DTM.

3

Lancez le logiciel SoMove sur l’ordinateur.

4

Cliquez sur le bouton Connecter dans l’écran de démarrage pour établir la communication.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?