SoMove 소프트웨어를 사용하여 TeSys 아일랜드에 연결
SoMove 소프트웨어 및 TeSys island DTM을 실행하는 PC로 TeSys island 에 처음 연결할 때 다음 표의 단계를 수행하십시오. SoMove 소프트웨어는 개방형 FDT/DTM 기술을 사용하는 Microsoft® Windows® 기반 애플리케이션입니다. SoMove 는 다양한 장치에 대한 DTM을 포함합니다. TeSys island DTM은 TeSys island 기능의 구성, 모니터링, 제어 및 맞춤화를 지원합니다.
SoMove 소프트웨어를 통해 TeSys island 에 연결
|
단계 |
행동 |
|
|---|---|---|
|
1 |
버스 커플러의 LED 표시기를 확인하고 전원이 공급되는지 확인합니다. 전원공급장치와 시스템 상태를 나타내는 PWR LED가 계속 녹색이고 버스 커플러 상태를 나타내는 MS LED가 녹색 점멸인지 확인합니다. |
|
|
2 |
PC 연결은 SoMove 소프트웨어 및 TeSys island DTM 설치된 상태로 RJ45 케이블을 사용하여 버스 커플러의 서비스 포트에 연결합니다. |
|
|
3 |
PC에서 SoMove 소프트웨어를 실행합니다. |
|
|
4 |
시작 화면에서 연결 버튼을 클릭하여 통신을 설정합니다. |
|