Verbindung zum TeSys island mit der SoMove-Software herstellen
Wenn Sie mit einem PC, auf dem die SoMove -Software und der TeSys island DTM ausgeführt werden, zum ersten Mal eine Verbindung zum TeSys island herstellen, führen Sie die Schritte in der nachstehenden Tabelle aus. Die SoMove -Software ist eine Microsoft® Windows®-basierte Anwendung, in der offene FDT/DTM-Technologie genutzt wird. SoMove enthält DTMs für verschiedene Geräte. Mit dem TeSys island DTM können die TeSys island -Funktionen konfiguriert, überwacht, gesteuert und benutzerspezifisch angepasst werden.
Verbindung zum TeSys island mit der SoMove -Software herstellen
|
Schritt |
Aktion |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kontrollieren Sie die LED-Anzeigen auf dem Buskoppler und überprüfen Sie, ob Spannung anliegt. Überprüfen Sie, ob die PWR-LED, die die Spannungsversorgung und den Systemstatus angibt, grünes Dauerlicht zeigt und ob die MS-LED, die den Buskoppler-Status angibt, grün blinkt. |
|
|
2 |
Schließen Sie einen PC, auf dem die SoMove -Software und der TeSys island DTM installiert sind, mit einem RJ45-Kabel am Service-Port des Buskopplers an. |
|
|
3 |
Starten Sie die SoMove -Software auf dem PC. |
|
|
4 |
Klicken Sie auf dem Bildschirm „Start“ auf die Schaltfläche Verbinden, um die Kommunikation herzustellen. |
|