Conexão do TeSys island com o software SoMove
Execute as etapas da tabela a seguir na primeira vez em que se conectar ao TeSys island com um PC executando o software SoMove e o TeSys island DTM. O software SoMove é um aplicativo baseado em Microsoft® Windows® usando tecnologia FDT/DTM aberta. O SoMove contém DTMs para diferentes dispositivos. O TeSys island DTM permite a configuração, o monitoramento, o controle e a personalização das funções do TeSys island .
Conecte-se à TeSys island com o software SoMove
|
Etapa |
Ação |
|
|---|---|---|
|
1 |
Verifique os indicadores LED na interface de rede e se o equipamento está ligado. Verifique se o LED PWR, que indica o status da alimentação de energia e do sistema, está verde estático e se o LED MS, que indica o status da interface de rede, está piscando em verde. |
|
|
2 |
Com o software SoMove e o TeSys island DTM instalados, conecte o computador à porta de serviço na interface de rede usando um cabo RJ45. |
|
|
3 |
Execute o software SoMove no computador. |
|
|
4 |
Clique no botão Conectar na tela inicial para estabelecer a comunicação. |
|