DOCA0270PTBR-01

Conexão ao DTM do TeSys™ island

Você pode se conectar ao TeSys island utilizando o endereço IP IPv4 padrão da interface de rede com o software SoMove executado no TeSys island DTM. O computador deve estar na mesma sub-rede que o endereço IPv4 padrão da interface de rede. O modo de endereçamento padrão da TeSys island é o DHCP. No modo DHCP, a ilha pode ser acessada com um endereço IP padrão 10.10.0.1 e a máscara de sub-rede 255.0.0.0.

Prossiga para Conexão ao TeSys island com o Procedimento do software SoMove para usar o TeSys island DTM.

Caso prefira se conectar à TeSys island utilizando a OMT, prossiga para o procedimento Conexão com a OMT.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?