DOCA0270DE-01

Verbindung mit TeSys™ island-DTM herstellen

Sie können mit der Standard-IPv4 IP-Adresse des Buskopplers und der SoMove -Software, die den TeSys island DTM ausführt, eine Verbindung zum TeSys island herstellen. Der PC muss sich in dem gleichen Subnetz wie die IPv4-Standardadresse des Buskopplers befinden. Der Standard-Adressierungsmodus des TeSys island ist „DHCP“. Im DHCP-Modus ist die Insel mit der Standard-IP-Adresse „10.10.0.1“ und der Subnetzmaske „255.0.0.0“ erreichbar.

Fahren Sie mit dem Verfahren „Verbindung zum TeSys island mit der SoMove -Software herstellen“ fort, um den TeSys island DTM verwenden zu können.

Wenn Sie lieber über das OMT eine Verbindung zum TeSys island herstellen wollen, dann machen Sie mit dem Verfahren „Verbindung mit dem OMT herstellen“ weiter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?