DOCA0270KO-01

TeSys™ 아일랜드 DTM과 연결

TeSys island DTM을 실행하는 SoMove 소프트웨어가 있는 버스 커플러의 기본 IPv4 IP 주소를 사용하여 TeSys island 에 연결할 수 있습니다. PC는 버스 커플러의 기본 IPv4 주소와 동일한 서브넷에 있어야 합니다. TeSys island 기본 주소 지정 모드는 DHCP입니다. DHCP 모드에서 아일랜드는 서브넷 마스크 255.0.0.0과 함께 기본 IP 주소 10.10.0.1로 연결할 수 있습니다.

TeSys island DTM을 사용하려면 SoMove 소프트웨어로 TeSys island 에 연결 절차를 진행하십시오.

OMT를 사용하여 TeSys island 에 연결하려는 경우, OMT로 연결 절차를 진행합니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?