DOCA0270FR-01

Connexion à l’aide du DTM TeSys™ island

Vous pouvez vous connecter à l’îlot TeSys island en utilisant l’adresse IPv4 par défaut sur le coupleur de bus avec le logiciel SoMove et le TeSys island DTM. Le PC doit être sur le même sous-réseau que l’adresse IPv4 par défaut du coupleur de bus. Le mode d’adressage par défaut de l’îlot TeSys island est DHCP. En mode DHCP, l’îlot peut être atteint avec une adresse IP par défaut de 10.10.0.1 et le masque de sous-réseau 255.0.0.0.

Passez à la procédure « Connexion à TeSys island avec le logiciel SoMove  » pour utiliser le TeSys island DTM.

Si vous préférez vous connecter à l’îlot TeSys island en utilisant l’OMT, passez à la procédure de connexion avec l’OMT.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?